请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7128 您好!
我的客户遇到以下问题:
此 GPI 扩展器在其设计中用于控制直流/直流。
它们为 AIN0/GPIO0引脚添加了一个外部上拉电阻器(100k)。
我们发现、无论上拉电阻器如何、在未上电时、ADS7128都会使输出下降(低电平)。
是否可以确认该组件在未通电时输出低电平?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这似乎与以下问题重复。 因此、我将关闭此主题、请按照以下主题查看更新。
此致
Cynthia