This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:辐射报告 SBAA222中的 SET 部分–2017年10月

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132669/ads1282-sp-set-section-in-radiation-report-sbaa222-october-2017

器件型号:ADS1282-SP

尊敬的所有人:

不清楚 SBAA222的 SET 部分(SEFI、SET、寄存器 SEU)中分析了哪些中断,以及哪些中断即使相关,也不被认为是相关的,对此我们没有数据。

表5与之相关?

表7与什么相关?

由于测试设置的行为、SEFI 横截面数据不可用? 器件何时在辐照条件下复位?

请阐明在设置测试期间检测到和表征的多个错误源是什么。

您能否将表6中包含的数据与相关 中断(SEFI、SET、寄存器 SEU)链接起来?

我们需要根据您的回答、更好地了解测试内容以及是否需要重复一些设置测试。

非常感谢、

Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    有几个我不理解的问题、也许您可以更概括地说? 我也不是这类测试的专家、我的澄清问题可能是我缺乏更广泛的理解。 因此、我将会简单地回答、看看我是否可以帮助进一步澄清问题:

    [引用 userid="521639" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132669/ads1282-sp-set-section-in-radiation-report-sbaa222-october-2017 "]

    表5与之相关?

    表7与什么相关?

    [/报价]

    这些都位于单粒子瞬变(SET)部分、表5介绍了图14:寄存器翻转的横截面、表7介绍了图15:设置横截面中的形状。 如果您需要方程式、我想我可以向团队提问。

    [引用 userid="521639" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132669/ads1282-sp-set-section-in-radiation-report-sbaa222-october-2017 ]SEFI 横截面数据不可用、因为测试设置的行为是什么? 器件何时在辐照条件下复位?[/报价]

    不确定这是否相关、但每当我在表6中看到"Configuration Registers Reset"时、我假设 他们在谈论 SEFI 的 Set 部分中的以下文本(否则、应该已填写 Error 列):  

    [报价 userid="521639" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132669/ads1282-sp-set-section-in-radiation-report-sbaa222-october-2017 "]请阐明在设置测试期间检测到并表征了多个错误源。

    您能更具体吗? 似乎他们在错误部分的前几句中定义了错误和错误事件的区别。 除非您想知道基准的实际值是多少。

    除非您询问导致器件或示例错误的原因、此类错误通常包含在简介中:

    如果我的理解有点基础、再次表示歉意。 在   与团队交谈之前、我需要确保了解实际的问题是什么。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    简而言之、我们需要了解分析中包含的非破坏性 SEE 有哪些类型、例如 SEFI 似乎未包含在内。

    我们需要指出哪些类型的非破坏性 SEE 与表5和表7中报告的横截面值相关联。

    如果 SEFI 与其他 SEE 一起观察到、并且不可能存在歧视、它们是否与其他 SEE 一起包含在横截面值(表5/7)中?

    对表6的解释有助于澄清测试是如何进行的。

    完整的报告 [6]将是一个很好的输入、为了澄清 SEA 测试的详细信息、我们可以说 SBAA222只是一个摘要。

    我希望我的要求现在更加明确。

    BR、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    明白了、让我与团队交谈、看看他们说什么。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    下面是我得到的响应:

    • 表5中包括了 SET (代码偏差)和 SEU (寄存器设置和 SEFI)(全部合并在 SEU 中)
    • 在表7中,不包括 SEU,仅在威布尔计算中使用代码偏差。

    请告诉我这是否完全不能回答问题。

    最棒的

    Cole