This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:LATCH 引脚上升沿有效命令

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047586/dac8760-latch-pin-rising-edge-valid-command

器件型号:DAC8760

各位专家:

DAC8760需要锁存上升沿来输入写入的数据。 在 锁存上升沿之前发送命令时、此锁存上升沿是否有效?

我将按以下顺序进行假设。  当命令1写入 DAC 数据且命令2为状态读取时、命令1是否被忽略且仅命令2有效?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    我只会向锁存器通信帧写入一个命令。  

    这是否用于将多个器件连接到通信? 我们正在通过该图向数据表添加一些新的指导:

    由于通信不是直接由 LATCH 门控、因此每个器件的 SCLK 都应门控。 在这里、微控制器使用两条片选线路、每个锁存引脚一条。 每个 CS 线路用于为 SCLK 提供通信栅极。

    吴约瑟