This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYNC 不会每次都置为有效

Guru**** 2504195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042896/lmk04828-sync-does-not-assert-every-time

器件型号:DAC37J82

您好!

LMFS = 4211、K = 32、RBD = 19

线路速率= 8.1088Gbps、FPGA REFCLK = 405.44MHz、FPGA 数据时钟= 202.72MHz、DAC 采样时钟= 810.88MHz

Sysref = 2.111666MHz (810.88/32*12)、Sysref 脉冲= 8

使用这些参数、必须多次执行初始化过程、DAC 才能将 SYNC 置为有效。 您能否提供有关 Sysref 频率和 RBD 值的建议、以确保同步断言而无需多次执行初始化。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajk、

    很抱歉回复太晚了。

    您是要取消同步的断言吗?  JESD204B 标准的图37显示了对于 TX 器件、在接收到 SYSREF 后、SYNC~从低电平转换为高电平。  它还注意到、在 SYNC~被置为无效后、Tx ILA 进入第一个 LMFC 过零。  我的理解是 DAC 保持同步、直到 SYSREF 出现。

    我认为 RBD 值将不仅仅是计时影响的函数。  但是、出于测试目的、您应该能够最大化以确认所有操作正常。

    所有器件之间的 LMFC 必须相同。  您能否确认您正在使用
     *对于 FPGA 参考时钟、K=16;对于 FPGA 数据时钟、K=8?  我想您是因为您有时会获得工作链路。

    我建议测量器件时钟和 SYSREF 之间的时间、并确认它符合 SYSREF 信号设置和保持的时序要求。

    DAC 具有50ps 的设置和保持要求。  我不知道您的 FPGA。  您可以尝试使用 SDCLKoutY_DDLY 调整 SYSREF 和器件时钟之间的相位关系。  这是需要调整的最简单的事情之一、因为它的时序更新会立即生效。

    希望这对您有所帮助。

    73、
    Timothy