请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8353-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
海
如何计算 ADS8353QPWRQ1模拟输入输出引脚的输入阻抗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海
如何计算 ADS8353QPWRQ1模拟输入输出引脚的输入阻抗?
感谢 Ryan 的快速重播。
实际上、我对包含在 IC 上方的电路执行了最坏情况分析。使用模拟 IO 引脚的最大施加电压/输入电流(10nA)是否可以找到该引脚的最坏情况阻抗?
最坏的情况是假设输入电容器开始采集阶段完全放电、并且需要在采集阶段结束前将电荷充至误差的1/2 LSB 以内的满量程。 我在上面提到的一些视频中对此进行了非常详细的介绍。 我们还介绍了如何使用 TINA-TI 对此进行仿真、以便您可以验证模拟前端是否满足要求。
模拟工程师计算器 是另一种获得放大器一阶近似值和 ADC 输入所需 R-C 组件值的良好方法。
此致、
Ryan