This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:有时读取的值为5V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023775/ads7951-q1-sometimes-read-value-is-5v

器件型号:ADS7951-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7951

你好。

当我使用 SPI 从 ADS7951读取数据、并且 SPI 波特率为500KBPS 时、会出现一些问题。

应用是电池管理系统、ADC 基准电压为2.5V。

通常、ADC 的所有通道都正常工作。

但在某些情况下、运行异常(继电器运行时)。

CRNT_H、CRNT_L、V_REF、V_VB 被感测为5V。

在这种情况下、即使再次初始化 ADC、结果也是一样的。

在我们的系统中、有两种方法可以关闭/打开系统电源。

1、REFP = 0V、VA/VBD = 0.7V 后上电

结果是一样的(CRNT_H、CRNT_L、V_REF、V_VB 被感测为5V)。

2. REFP = 0V、VA/VBD = 0V 后上电

结果正常。

VA/VBD 电压的差异是否会影响 ADC 转换?

以下是我们的代码。

请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    Vref 是恒定的2.5V 还是在某些条件下被读作5V、还是您对 Vref 施加5V 电压? 此器件被设计成在2V - 3V 的基准电压下运行。 如果您提供5V 的 Vref、那么我怀疑您观察到的意外行为可能是由于 Vref 设置为5V。  

    如果您正在为器件提供恒定2.5V 电压、但它的 Vref 读数为5V、那么您能否共享原理图并详细说明"在特定条件下"的含义?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示。

    在我们的原理图中、VREF2V5意味着恒定2.5V、VDA5V0意味着恒定5.0V。

    VREF (2.5V)连接到 ADC7951的通道6、正常读数为2.5V。  

    当车辆的高压(直流700V)继电器工作时、偶尔会执行异常操作(读数为5.0V)。

    "在某些情况下"是指这种情况。

    一旦发生这种情况、即使在关闭电源和打开电源后也会持续(ADC 初始化无法正常工作)。  

    (电源关闭时的状态为  REFP = 0V、VA/VBD =  0.7V)

    但是、如果断电状态为 REFP = 0V、VA/VBD =  0.0V、则异常行为变为正常行为(ADC 初始化正常工作)。

    VA/VBD 电压(0.7V)是否与异常行为(ADC 初始化问题)相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    建议器件的工作条件是 VA 上的最低电压为2.7V、VBD 上的最低电压为1.7V。 当 VA 和 VBD 为0.7V 时、器件可能会以某种方式锁存。 如果可能、我建议不要将电源设置为0.7V。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们将根据您的意见对其进行进一步审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    感谢您的注意。 我现在要关闭这个线程。 如有必要、请随时回复并重新打开主题。  

    此致、

    Aaron Estrada