This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:复杂输入中的 DAC38J82输出问题

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039472/dac38j82-dac38j82-output-issue-in-complex-input

器件型号:DAC38J82

大家好、

我在定制硬件中使用 DAC38J82。 我在获取 DAC 输出方面遇到问题。 这是我的配置。

DAC 输入时钟为2457.6MHz。 未使用 DAC PLL。 无 SYSREF 输入。

我尝试在421 (LMF)模式下使用 DAC。 我将在 FPGA 中生成采样率为153.6MHz 的复杂样本、相应的通道速率为1536Gbps (153.6MHz*16*2*1.25/4)。

我正在使用16倍插值(153.6MHz*16 = 2457.6MHz)、因此 DAC 更新速率将为2457.6MHz。 启用 NCO 和混频器、并将300MHz 作为 NCO 频率。

使用通道0 - 3。 pathA 输出应以 daca 形式镀层、pathB 输出应在 DACD 中播放。 因此、DACB 和 DACC 保持睡眠状态。

这是我的测试序列。

1.为 DAC 和 FPGA 生成所需的时钟。 对于 DAC 时钟、将生成 LVPECL 标准时钟。
2.初始化 FPGA JESD 内核并生成 K28.5 (BC 字符)。
3. DAC 硬件复位从0切换为1。
4、DAC 休眠引脚保持为0。
5、按如下方式在3引脚 SPI 中配置 DAC。
6.根据 SYNCB 差分输入的状态在 FPGA 中传输 CGS 和 ILA 相位数据。
7.已使用硬件 TXENABLE 输入启用 DAC 输出。
8.监视了寄存器0x64、0x65、0x66和0x67中的通道错误状态。 全部为0x1 (FIFO 空标志)。
9.监控了所有四个通道的错误计数、其值为0x0。
10.在0x6C 中监控了系列阻塞0 PLL 退出锁定状态。 它是0x7。 SerDes block0 PLL 处于锁定状态。

300MHz 时 DAC 无输出。 在 FPGA 复数输入中、I 保持为0x7FFF (正满量程、以二进制补码表示)、Q 为0x0000 (e^(J0))。 因此、我应该在 NCO 频率下获得一个 CW。

请仔细查看 DAC 配置序列、并尽早提供有价值的反馈。

DAC 配置序列如下。

X”020001“,
X”000818”,
X 010003”,
X”022052“,
X”03A300“,
X”040000“,
X”05FF03“,
X”06FF00”,
X”070000“,
X”080000“,
X”090000“,
X”0A0000“,
X”0B0000“,
X”0C0400“,
X”0D0400“,
X”0E0400“,
X”0F0400“,
X”100000“,
X”110000“,
X”120000“,
X”130000“,
X”140000“,
X”150000“,
X”161F40“,
X”170000“,
X”180000“,
X”190000“,
X”1A0026“,
X”1B0000“,
X”1E1111“,
X”1F8880“,
X”200000“,
X”221B39“,
X”2301FF“,
X”240000“,
X”25A000“,
X”260000“,
X”2D0000“,
X”2EFFFF“,
X”2F0004“,
X”300000“,
X”311000“,
X”320000“,
X”330000“,
X”340000“,
X”3B1800“,
X”3C0028”,
X”3D0088“,
X”3E0168“,
X”3F0000“,
X”460044“,
X”47190A“,
X”4831C3“,
X”490000“,
X”4A0F3E“,
X”4B1300“,
X”4C1303“,
X”4D0100“,
X”4E0F4F“,
X”4F1CC1“,
X”50000“,
X”5100FF“,
X”5200FF“,
X”530000“,
X”5400FF“,
X”5500FF“,
X”560000“,
X”5700FF“,
X”5800FF“,
X”590000“,
X”5A00FF“,
X”5B00FF“,
X”5C1100“,
X”5E0000“,
X”5F0123“,
X”604567“,
X”610011“,
X”640000“,
X”650000“,
X”660000“,
X”670000“,
X”680000“,
X”690000“,
X”6A0000“,
X”6B0000“,
X”6C0000“,
X”6D0000“,
X”6E0000“,
X”6F0000“,
X”700000“,
X”710000“,
X”720000“,
X”730000“,
X”740000“,
X”750000“,
X”760000“,
X”770000“,
X”780000“,
X”790000“,
X”7A0000“,
X”7B0000“,
X”7C0000“,
X”7D0000“,
X”4A0F21“;

谢谢

Loganathan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loganathan、

    需要 SYSREF 来建立链路、因为该器件仅支持子类1。 SYSREF 的频率=数据速率/(K*N)、其中 N 是整数。 SYSREF 必须与 DAC 时钟同步、并满足设置和保持时间要求。 您还应该将此信号发送到 FPGA。

    此致、

    Jim