主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS125H02、 ADS1220、 ADS124S08
我是否可以直接将压电式传感器(如图所示)的正极和负极引线连接到 ads1256差分输入?

我一直在使用 hx711 (在3V3上运行)的这些光盘、没有任何问题。 我已经在它们上晃动、轻敲、用力按压、它一直工作、没有对 hx711造成任何明显损坏。 他们很便宜,我有几个,所以我想 “为什么不给它一个镜头”?
但研究对象后、我发现产生的电压可能会损坏 MCU 或 IC。 并使用电压表进行测量、如果我按下它、我会看到电压低于-3V 和高于+5V。
它是否一直在工作、因为电流很低、IC 上的输入阻抗很高、导致这些电压尖峰无法损坏 IC? 只将其连接到 ads1256输入是否正常? 或者、我是否必须在引线上使用电阻器并将其中一个电阻器连接到 GND? 还是必须使用齐纳二极管?
我不想失去负范围(释放压力时)。 我还想知道添加电阻器或齐纳二极管是否会降低精度。
任何见解都将不胜感激。 谢谢!