This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:电源序列顺序。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035631/amc7836-power-sequence-order

器件型号:AMC7836

我们正在我们的设计中使用 AMC7836、在该设计中、我们以以下方式连接了电源轨、
AVCC_AB (引脚编号:20)和 AVCC_CD (引脚编号:57)-> 12V
AVDD (引脚编号:50)和 DVDD (引脚编号:63)-> 5V
IOVDD (引脚编号:01)--> 3V3

根据数据表、我们了解它不需要遵循上述序列、

以上是数据表第78页的 SNIP。

我们了解 、它不需要遵循上述顺序、

我们的电路板电源序列将按以下顺序排列
12V->3V3->5V

我们是否可以遵循上述顺序?

我们还能知道、电源序列是否存在任何最大偏差时间。

我们能否提供
案例1:12V @0s->3V3@10seconds->5V @120秒
CASE2:我将在几分钟内提供12V 和3V3、但不提供5V、例如10分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件无需电源定序。  

    供电的首选(不需要)引脚顺序为 IOVDD、DVDD 和 AVDD、AVCC 以及最后的 AVEE、AVSSB、AVSSC 和 AVSSD。 电源排序时、请确保在 IOVDD 引脚斜升时所有数字引脚未通电或处于活动状态。 kΩ 在 IOVDD 引脚上连接10k Ω 上拉电阻器或在 DGND 引脚上连接下拉电阻器、可实现数字引脚的正确排序。 请参阅建议运行条件表中的电源电压范围。

    由于没有首选的电源序列方案、案例1和案例2有效。 话虽如此、我不 建议这样做。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢你们的回应!!

    现在,我们能否知道启用 电源轨的最大时间限制,即5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与我的设计团队一起检查并返回。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您是说系统的5V 电源缓慢上升120秒、还是保持低电平、然后在相对较短的时间内快速上升至最终值?  如果速率较慢、则我建议将 RESET 引脚连接到 GND、直到建立电源。

    长时间延迟不是问题、唯一的潜在风险是电源中的压摆率非常慢、因为该值可能在不合理的时间内浮动在 POR 阈值附近。

    谢谢、

    Paul