This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:EVM-PDK

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033908/ads1282evm-pdk-evm-pdk

器件型号:ADS1282EVM-PDK

尊敬的 E2E:

我们是一家 R 和 D 公司、我们打算使用适用于1282的 EVMPDK 的出色设计作为我们应用的基准。 我们打算做所有 必要的认证等、因此我们 打算做的任何后续添加都不应承担任何责任。 基线由 PC 可控制数据速率、斩波模式和滤波的应用组成。 这需要访问端到端源代码。 请提供建议。 我们已获得 EVM、但我们知道 MMB0本身并不销售。 我们打算使用 MMB0上提供的 DSP 来验证概念。 智能文件也同样重要、因为我们打算从布局中取出来并集成我们自己的组件。 您目前拥有的设计是全面的、但我们可能并不需要 MMBO 上的每一项功能。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:  

    我们实际上正在发布此 EVM 的更新版本、该版本使用 PHI 卡而不是 MMB0。 我将直接向您发送电子邮件、因为这些文件尚未公开。

    最棒的

    Zak