This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836散热焊盘设计

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974839/amc7836-amc7836-thermal-pad-design

器件型号:AMC7836

大家好、

散热焊盘设计。 对于正 DAC 范围模式、这是否意味着散热焊盘 应连接到与 AVEE 引脚相同的电位或保持断开连接? 但它可以连接到 AGND、从而简化电路板设计?  

如果 是、那么对于正极、负极或混合外壳、散热焊盘应连接到 AVEE 或保持断开连接。对吧?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    散热焊盘必须连接到 AVEE 或保持悬空。  第7.4.1节仅表示当用户仅使用正范围时、AVEE=GND、因此在这种情况下、散热焊盘可以连接到 GND。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了。 感谢你的帮助。

    此致、