This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:最大 JESD 速度?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972588/ads52j90-maximum-jesd-speed

器件型号:ADS52J90

大家好、我一直在以相当慢的采样率使用 ADS52J90的 JESD 接口、并希望将其提高到芯片允许的最快速度。 确定 JESD204B 速度的公式为:

线路速率= M x N' x (10/8) x FS/L

其中 M 是 ADC 的数量、N'是每个样本的位数、10/8是8b10b 编码的位数、fs 是采样率、L 是使用的通道数。 因此、如果:

M 始终为16

如果我打开 sing_CONV_PER_OCT 位、则 N'为16

在12位模式下、Fs 为80MHz

L 为2以连接我的 FPGA

据此、JESD 线路速率将为12.8Gbps。 但在数据表的第一页、ADS52J90显示它具有5GHz JESD 接口。 我的设置是否起作用? 或者、在使用 JESD 接口时、我是否需要检查设置以确保线速低于5GHz? 在我的示例中、即使关闭 sing_CONV 位、N'为12、也意味着线速率将为9.6Gbps、显然仍超出芯片的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    JESD 速度将限制可压缩到单个 JESD 通道的通道数量。  JESD204B 标准具有所需的抖动容限。 5Gbps 是根据 JESD 标准在 特定 PCB 布线长度(例如20cm)上设置的。  较短的布线支持较高的数据速率。 例如、验证了6.4Gbps @10cm PCB 长度。  

    目前、根据数据表规格支持6.4G。  因此、请在系统设计中平衡数据速率和通道压缩。  

    谢谢!