This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:SPI 通信问题

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989238/ads9234r-question-for-spi-communication

器件型号:ADS9234R

专家您好!

我对 ADS9234R 在 SPI 通信方面有疑问。
我们在此器件和主机端之间配置了 SPI 通信通道,如下图所示,参见数据表7.6.2.2.2。

然后、我想知道  、由于 CS 和 CONVST 通道已连接、因此在遵循数据表7.4.4.2上的时序图时、我们是否可以与器件通信。
你会回答吗?

此外、当我们想要与区域2传输通信时、我们应该将 DEVICE_STATUS 寄存器(0h)的 ZONE2_transfer 位配置为0?


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    谢谢您的帖子。  

    连接图看起来正确。 /CS 和 CONVST 可一起控制。 请确保遵循 TWh_CONVST 和 TD_CONVST_CS (最小值和最大值)时序规格。  

    我相信、无需用户写入 DEVICE_STATUS 寄存器位2。 该位自动设置为状态位、仅向用户指示检测到区域2。 让我向团队确认、用户无需对此位进行写操作、并尽快回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    当检测到区域2时、器件本身将设置 ZONE2_transfer 位。 用户只需在希望清零该位时对该位进行写操作。

    要进入区域2传输、用户只需将/CS 拉低 至15ns 至180ns 之间(6.8时序要求)。