This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:AUXDAC_A 和 AUXDAC_B 输出电压与相同的寄存器配置值不匹配

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986345/afe7225-auxdac_a-and-auxdac_b-output-voltage-is-not-matching-with-same-register-configured-values

器件型号:AFE7225

尊敬的 TI 支持团队:

     我们为 AUXDAC_A 和 AUXDAC_B 通道配置了相同的外部和内部端接电阻值、并为0x248和0x249寄存器写入相同的值。 但测量的电压与两个通道不匹配。

请告诉我为什么两个通道输出都不匹配??

硬件配置:

对于 AUXDAC_A 和 AUXDAC_B 通道、使用了402 Ω 外部端接电阻器。

软件配置:

下面列出的寄存器配置为启用和控制 AUX DAC 输出电流。

寄存器0x242:A3 (用于使能两个带有内部400 Ω 电阻器的 AUX DAC)

寄存器0x248和0x249寄存器写入以下值来设定不同的输出电流和测量输出电压。

0x248

0x249

输出电流(mA)

AUXDAC_A 输出

AUXDAC_B 输出

0x0F

0x0F

2.5mA

400mV

460mV

0x0C

0x0C

3mA

460mV

564mV

0x0D

0x0D

3.5mA

550mV

664mV

0x02

0x02

4mA

623mV

757mv

0x03

0x03

4.5mA

722mV

847mV

0x00

0x00

5mA

798mV

947mV

0x01

0x01

5.5mA

876mV

1.05V

0x06

0x06

6mA

947mV

1.13伏

0x07

0x07

6.5mA

1.03V

1.22伏

0x04

0x04

7MA

1.10V

1.32伏

0x05

0x05

7.5mA

1.22伏

1.42V