This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:具有 R 寄存器延迟的 AMC7836

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983204/amc7836-amc7836-w-r-register-delay

器件型号:AMC7836

大家好、

AMC7836是否需要在每个 W/R 寄存器之间添加延迟窗口? 我的客户发现、配置寄存器后、如果频繁更改栅极电压设置、所有寄存器都可能变为零。 如果重新配置寄存器、可以解决此问题。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如果触发某种电源/复位事件、我会更加担心。  他们能否验证所有配置是否都已重置? 如果是、他们能否监控 VCC/VSS/VDD 电源以查看是否存在毛刺脉冲或瞬变?

    谢谢、

    Paul