主题中讨论的其他器件:THS4541、 ADC3643EVM、
我正在从事一个应用、在此应用中、我必须使用一个连接到一个器件的 ADC344x 系列器件、此器件的输出阻抗为6.6k Ω、并联电阻为3.6pF。 我知道 ADC344x 器件的输入阻抗为9K 欧姆差分。 我想使用差分电路。 但是、我需要包含一个用于抗混叠的低通滤波器、而不仅仅是接口。 我希望能够被动地执行此操作、但我怀疑我至少需要一个放大器将6.6K 与3.6pf 并联转换为较低的阻抗。 是这样吗? 在这两个器件之间连接和转换阻抗电平时、良好的电路是什么样子? 此外、由于我们要处理相对较低的截止频率、我希望 LPF 的阻抗值保持在200欧姆甚至更低、但我不知道这是否可行。