This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996381/ads52j90-ads52j90

器件型号:ADS52J90

我在使用 ADS52J90时遇到了一些问题。 我现在已将其×为16通道、1 μ s 数据速率模式。但当我进行调试时、我发现通道的使用异常。就像 AIN1通道一样、可以控制所有通道的输出、 其他通道的输入不起作用、我的寄存器配置应该没有问题、我不知道问题是什么、图片是我配置的寄存器、希望能得到前代产品的建议、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试几种方法

    1) 1)检查您是否在器件上电后应用硬件复位。 器件必须进行硬件复位。 请参阅数据表中的"电源定序和初始化"部分、

    2) 2)首先确认 LVDS 接口是否工作正常。 您可以通过启用测试来执行此操作 、并查看您是否获得预期的输出。 有关更多详细信息、请参阅"8.4.6 LVDS 测试图形模式"部分。

    此致