This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990659/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM

您好!

实际上、我一直在研究 ADS54J60evm+TSW14J60evm。

现在、我需要同时从2个 ADC 收集数据、使一个 TSW 成为主器件、另一个成为从器件。

我可以选择在 HSDC 中的两个 TSW 板之间切换;但对于 ADS54J60evm GUI、两个板之间切换的选项不可用。

我甚至不知道当我将 USB 连接到我的笔记本电脑并在连接第二个 ADC 时断开第一个 ADC 的连接时、固件是否上载到两个 ADC 中。

您能帮助我了解如何继续吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raeleen、

    配置完第一 个 ADC 后、只要它能保持通电、 就应该能够毫无问题地断开并配置第二个 ADC。  执行此操作时、请确保在 ADC GUI 中重置 FTDI 连接。

    我将与团队核实任何替代方案。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    请检查是否有其他方法。

    此外、是否有任何方法可以连接两个 ADCEVM 并选择特定的 ADC USB 连接?

    我们是否可以自动化整个过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    您不能同时连接两个 ADC EVM、并且可以选择特定的 USB 连接。 这只能通过 HSDC Pro GUI 来实现。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的