This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:10V 模拟输出的原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013132/dac80501-schematic-review-for-10v-analog-output

器件型号:DAC80501

大家好、TI 团队、

在工业应用中、我们需要0..10伏的模拟输出。 我们使用 DAC80501设计了以下原理图。 您能否回顾一下该电路的实施情况? 基本上、电路是在靠近数据表的位置实现的。 内部25V 基准电压用于从电压范围为0..25V 的 DAC 中生成输出电压。 DAC 背后有一个高达10V 的运算放大器。 我还提出以下问题:

-内部基准电压的旁路电容值 C199是否正常?

- DAC 的 V_OUT 上是否需要旁路电容?

-一般情况下:应用程序实施是否正确? 电路方法是否正确?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我注意到的一点是、您要将 REF-DIV 设置为0。 基准缓冲器需要足够的余量、否则它将关闭。 2.5V 内部基准恰好位于5V 电源的规格边缘。 您可能会在那里看到问题。 我要将 REF-DIV 设置为1、将缓冲增益设置为1 (增益为2)、以获得2.5V 输出。  

    C199正常、我们建议在数据表中至少使用150nF。 无需在输出端添加旁路电容器。 我认为其余的电路实现是可以的。  

    最棒的

    Katlynne Jones