请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7621 主题中讨论的其他器件: DAC63004、 DAC60501、 DAC53701
大家好、
DAC7621数据表未给出内部基准电压的性能规格(例如、精度\温度系数等)、您能帮助我确认其性能规格吗? 因为客户需要它
谢谢、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amy、
基准是内部基准、外部基准没有选项、因此基准的误差看起来就像输出误差。 我们指定零量程误差和满量程输出、这样您就可以了解精度。 我们没有为此器件指定任何温度系数、因此我无法提供该值。
我建议您考虑更现代的器件、例如 DAC53701、DAC63004、DAC60501。
谢谢、
Paul