This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256技术支持问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160637/ads1256-ads1256-technology-support-issue

器件型号:ADS1256

您好!

我们将 ADS1256用于产品中的数据采样功能、现在、采样 精度约为8%、这与数据表中的0.5%更不相同;

我们将 RK3568用于系统控制 MPU、系统是 Linux;

2.我们使用100欧姆电阻进行差分电压采样, 当输入电压为1.9554V 时,ADC 的测量电压为1.9550-1.9539V;

3.如果我们使用10个10欧姆电阻 进行分压、 并且输入电压为 1.9554V、但 ADC 的测量电压为 输入电压1.79xx-1.80xxV;

4、我们将 数据速率设置为1000SPS、测量输入多路复用 器循环、T19为1.9ms、这不同于数据表 T19中 的1.19ms (837Hz);

5.用于评估的 schmatic 图:

e2e.ti.com/.../skh_2D00_63568j_5F00_20220924a_5F00_17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    我今天无法回答这个问题、但我明天将回顾并返回给您。 感谢您的耐心等待

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法从 ADC 获得准确的采样电压、因此请查看原理图并告知是否有任何改进、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    这种说法意味着什么?

    [引用 userid="507183" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160637/ads1256-ads1256-technology-support-issue "]我们使用100欧姆电阻进行差分电压采样, 当输入电压为1.9554V 时,ADC 的测量电压为1.9550-1.9539V;
    1. 您将100欧姆电阻连接到电路的什么位置? 差分输入、例如 CH1+和 CH1-? 这可能有助于查看有关电路配置方式的图或方框图
    2. 如何通过电阻器生成电压?
    3. 每个引脚的绝对电压是多少? 例如、CH1+和 CH1-处的 ADC_GND 电压是多少?
    4. 电阻器电压是否通过电阻分压器电路连接、例如 R629+R630+R631+R632和 R633、这应使差分输入信号衰减10倍?
    5. 您是否启用或禁用了 ADS1256缓冲器?
    6. 您是否在系统上执行过任何校准?

    [引用 userid="507183" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160637/ads1256-ads1256-technology-support-issue ]我们设置 了数据速率1000SPS、我们测量输入多路复用 器循环、T19为1.9ms、这不同于数据表 T19 小于1.19ms (837Hz);

    您是如何确定时间的? 您是否使用了逻辑分析仪? 如果是、您能否向我发送逻辑分析仪时序图以便我查看?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、

    请参阅以下内容:

    1.您将100欧姆电阻连接到电路的什么位置? 差分输入、例如 CH1+和 CH1-? 它可能有助于查看有关电路配置方式的图或方框图;

    回答: 例如 :AIN0为+、AIN1为-、我们在 AIN0+和 AIN1-上串联100欧姆、 精度非常好;

    2.如何通过电阻器生成电压?

    答案:信号源或高精度信号源;

    每个引脚的绝对电压是多少? 例如、CH1+和 CH1-处的 ADC_GND 电压是多少?

    答案:

    1) 1)当直接为100欧姆时、输入约为1.990V、正1.775V、负约为0.206

    2) 2)根据原理图的部分压力、当外部输入为10V 时、实际差分端约为1.980V、正端约为5.588V、负端约为3.610V。 但 ADC 值约为3929946 (转换电压为1.9189V)、实际偏差为!

    电 阻器电压是否通过电阻分压器电路连接、例如 R629+R630+R631+R632和 R633、这会使差分输入信号衰减10倍?

    答案:未打开;

    5.您是否启用或禁用了 ADS1256缓冲器?

    回答: 它被认为执行0校准、但当它仅连接到100欧姆时、它不会被校准、并且样本非常正确。

    6.您是否对系统执行了任何校准?

    我们有一些无法链接的 DSL 固件波形、因此请提供您的电子邮件、我会将文件发送到您的电子邮件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    您在之前的回复中写道:

    [引用 userid="507183" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160637/ads1256-ads1256-technology-support-issue/4369607 #4369607")当根据原理图的部分压力、外部输入为10V 时、实际差分端约为1.980V、正端约为5.588V、负端约为3.610V。 但 ADC 值约为3929946 (转换电压为1.9189V)、实际偏差为![/报价]

    如果您要对 ADC 输入施加5.588V 电压、这远远超出 ADC 工作范围、即禁用缓冲器时 AVDD +0.1V。 向 ADC 输入施加此类电压肯定会导致较大误差。 我建议将 ADC 输入电压降低到 ADC 工作限制范围内。 请注意、如果您启用了缓冲器、则最大输入信号为 AVDD-2V。

    您可能会考虑启用 ADS1256缓冲器、因为输入路径中具有如此大的电阻。 由于输入泄漏效应以及电阻分压器效应、您几乎肯定会得到大量的测量误差。 ADC 输入阻抗仅为~150k Ω、缓冲器被禁用且增益= 1。

    您可以通过将鼠标悬停在我的姓名上并单击"请求友谊"、通过私人消息向我发送波形。 这将使我们能够在专用设置中进行通信

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我尝试向您发送私人消息、但失败了、可能 无法识别.DSL 文件、因此请提供一种通过 文件获取波形的可用方法。

    BTW、您能否帮助检查您是否可以在 我们公司下载百度网络磁盘、我是否可以在私人消息中共享下载地链接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张良、您好!

    您是否回顾了我在上一帖子中提到的问题? ADC 的大输入电压可能是问题的根源、前提是描述正确。

    您能帮助我了解您要发送的波形吗? 您是否可以包含它们的屏幕截图而不是实际文件? 您当然可以将 JPG、PNG 等文件上传到 e2e。

    很遗憾、由于公司限制、我无法下载您请求的软件

    布莱恩