This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:如何从 afe4404计算 HRM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873264/afe4404-how-to-calculate-hrm-from-afe4404

器件型号:AFE4404

大家好、

我是 afe4404的新客户。

因此我不知道如何从 afe4404计算心率。  

我有一个采用 Arduino 的 afe4404示例。

void loop(){

 serial.print ("LED 1 Val =");

 serial.print (a.get_LED1_val ());

 serial.print ("\t LED 2 Val =");

 //Serial.print (a.get_LED2_val ());

 数据= A. get_LED2_val ();

  Data &= 0x003FFFFF;  //将其转换为22位值

  serial.print (data);

 serial.print ("\t LED 3 Val =");

 serial.print (a.get_LED3_val ());

 serial.println();

 延迟(10);

这是我的代码。

PLZ 帮助我如何从 afe4404计算 HRM

此致、

Nitin Kanani   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

      我们不支持任何 HRM 计算算法。 用户需要实施自己的算法、以根据原始数据计算心率。

    此致、

    Midhun Raveendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您是否已完成 HRM?
    如果是、请为我提供一些帮助。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

      我们不支持任何 HRM 计算算法。 用户需要实施自己的算法、以根据原始数据计算心率。

    此致、

    Midhun Raveendran

    德州仪器公司