This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:Raspberry Pi 4b pigio 库用于对 ADC 进行整流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873614/adc128d818-raspberry-pi-4b-pigpio-library-use-to-r-w-the-adc

器件型号:ADC128D818

寻找一个简单的 python 脚本来设置和读取 Raspberry Pi 4b 或 RPI 0-W 上的 ADC128D818

看到了驱动程序的 C 代码、但想象一下使用 pigio 库可以读取它。  我在更高级别的颜料功能方面所做的一切努力都不能给我带来结果、并且想象原始读写可以正常工作、但希望(假设)这种轮子已经被很好地发明了。  因此、我们需要样本 mode0设置并读取样本 python 脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、此器件没有示例代码。

    抱歉、但似乎您有 办法继续前进。 我认为 C 驱动程序的代码应该能够提供帮助

    此致

    Cynthia