Thread 中讨论的其他器件: Strike、 ADS1278
在许多情况下、我遇到部件锁定。 最初的症状是、采样数据返回时全为零。 仔细检查后、该器件会消耗非常大的电流(约100mA)、并显著升温。 由于 AVDD 路径中有一些 RC 滤波器、这种高电流消耗会将 AVDD 至器件的电压降至大约2伏(可能是2.5伏、我不记得确切的情况)。 我在10欧姆电阻器上测量了1V 压降、因此得出了100mA 的值。 一旦发生这种情况、下电上电即可使一切恢复正常。
数据表中有一个关于"瞬时"100mA 电流消耗的规格。 那是什么? 我想它是在转换过程中进行的。 这似乎也是器件锁定的时候。
考虑到器件处于闩锁状态、我移除了10欧姆电阻器、认为电源轨不再出现压降。 然而、在某些转换期间、器件再次返回所有零。 电源轨现在在5伏时保持紧凑、但我不知道消耗了多少电流。
这是一个已知问题、或者我们的芯片连接不良。
谢谢你。