This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:配置+ NCO 混频器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC38J82, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898970/dac37j82-configuration-nco-mixer

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC38J82DAC38J84

您好!

我想知道我是否可以为我的用例配置 DAC37J82:

JESD 通道= 4

DAC 采样频率= 819.2MHz

对于通道0和通道1:
输入 IQ 信号数据速率= 409.6MHz (插值= 2)
输入 IQ 信号实际带宽= 96MHz
输出射频中心频率[70MHz - 160MHz](即实际信号的最大值介于70-96/2=22MHz 和160+96/2=208MHz 之间)。

1) DAC37J82是否可以实现此配置?


2)是否有2个独立的 NCO,就像文档所说的那样?
"DAC37J82/DAC38J82具有两个具有独立数控振荡器(NCO)的完全复数混频器(FMIX)块"。

或者只使用一个、我将无法为通道0和通道1提供不同的输出中心频率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    数据表中复制了一些来自 DAC38J84的信息、这有点令人困惑。 尽管它显示了第二个 NCO (CD)、但 DAC37J82系列中不提供此功能。 您只能使用一个 NCO (AB)。  您上面显示的配置值对于此零件有效。 您可以使用的最大带宽为327.68MHz。

    此致、

    Jim