您好!
在我的设计中:
-我正在使用外部 Vref (大约5V)、并在高级配置中对外部 Vref 条件进行了编码。 while 循环之外的寄存器。
-已经编码的中断屏蔽寄存器、这样只有 IN1能够引起中断问题。
-在 while 循环之外再次写入限制寄存器(用于 HIGH LIMIT = 0xFF 和 LOW LIMIT = 0x00)。
-还在 配置寄存器内写入了0x03 (为了激活中断引脚)
包含以下信息:
-即使 IN1引脚上有0V 或1V 输入、也会发生中断。 此比较机制如何工作,为什么观察此故障?
此致、
Arın μ A