This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5281EVM:带 TSW 1405的 ADS5281EVM 无法正常工作

Guru**** 2505535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896163/ads5281evm-ads5281evm-with-tsw-1405-does-not-work

器件型号:ADS5281EVM

尊敬的先生/ 女士、TI,

    我 刚刚 购买  了 tsw1405和 ADS5281EVM,并按照 文档  TSW140x 高速数据采集/图形发生器卡中的说明进行操作。

    但是、该器件不工作、如图所示。

   我施加40MHz 1.5Vpp 正弦时钟 和  5.1M Hz 信号。  直流电源连接至5V。 内部 DC 3.3V 也很好。

   在 HSDC GUI 中、模式设置为单音、ADC 输出速率为40M、目标频率为5.1M、 由于 TSW1405限制、数据记录预期为8192。  未显示预期的频谱。  请帮我制作。 请给我一些建议。

   祝你一切顺利

                                                                                                                    杨

                                                                                                                    

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    请按照 ADS528x 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau205/slau205.pdf 中的说明进行操作

    您需要安装 TI ADC SPI 控制软件并为 ADS5281EVM 提供复位命令。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay

       感谢 您很快给我回放。  剩下的是 缺少的文档,但 我遇到了一个新问题。 我找不到软件 TI SPI 接口,即使在 E2E 论坛中也是如此。 如果 没有关于软件的 CD 发送给我。

       很多。

                                                                                        杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址是3150104752@zju.edu.cn, 如果您找到了该软件,请给我发送一份副本。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查找随附的软件设置文件。

    此致、

    Vijay

    e2e.ti.com/.../ADS528XEVM-SPI-Control.zip