This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:一些 ADS54J40器件显示常规偏移跳跃

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963135/ads54j40-some-ads54j40-parts-show-regular-offset-jumps

器件型号:ADS54J40

您好!

我希望有人能帮助我解决我们最近发现的这个问题。

我们将在直流耦合设计中使用 ADS54J40。 我们仅使用通道 A、我们可以禁用的通道 B 的所有功能都将被禁用。  我们已禁用 VCM 补偿(主页寄存器0x4F = 0x01)并 完全绕过交错偏移校正(寄存器0x6068 = 0x06)

在我们的大多数模块中、这种方法都非常有效(~75%、尚无大量统计数据)。 稳定的直流输入可提供稳定的原始 ADC 输出、噪声仅为几 LSB。

但是、在某些模块中、我们会看到奇怪的偏移跳跃。 这是一个非常常规的模式、至少2个不同模块都是相同的模式:每1.6秒有40ms 的时间周期、ADC 输出将跳转。

甚至令人感到奇怪的是、这似乎仅在 ADC 差分输入电压处于~+0.53V 至+0.89V 范围内时发生。 在该电压范围之外,我们不会观察到跳变。

下表显示了 ADC 上干净 DC +0.756V 差分输入的4个子 ADC 通道输出。

Sub-ADC #2未显示任何跳转,#1和#3显示+61LSB 跳转,而#4显示+100LSB 跳转:

正常

跳转

差动

ADC 原始 LSB

子 ADC1

6602

6665

62.

子 ADC2

6525.

6525.

1

子 ADC3

6446.

6508.

61.

子 ADC4

6524.

6624

101.

平均

6524.

6580

56.

 

我们已经排除了许多可能导致这种跳跃的外部因素,现在我们已经到目前为止,我们认为这是由 ADC 内部的某些因素造成的伪迹。

有人以前是否观察过这种行为? 是否有解决方案? 它确实会影响我们模块的性能。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    尝试冻结或绕过直流偏移校正。 有关这方面的更多信息、请参阅 ADS54J40数据表(随附)即将发布的修订版第9.1.4节。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../SBAS714_5F00_ADS54J40-Filter2_3D00_2_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us-_2800_10_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。 还感谢您提供了更新后的(草稿)数据表。

    在我的原始消息中、我指示"[我们]...  完全绕过交错偏移校正(寄存器0x68 = 0x06)"。

    现在、我想到了一个问题:这个控制寄存器一起控制所有4个子 ADC 校正、对吧? 或者、是否所有4个子通道都有各自的单独禁用和冻结控制?

    我们已经尝试启用校正、只是为了查看行为是否不同、它是(但仍然不正常)。 在我们的案例(高直流值输入)中、我们认为所有4个直流校正值均削至其最大限值。

    无论如何、我们将通过冻结偏移并将其设置为零来执行一些额外的测试。 但是、如果您在下面的图表是正确的、那么老实说、我不希望这样做会产生任何影响。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图片在上一帖子中似乎缺失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    该地址负责通道使用的所有4个 ADC。 尝试冻结直流偏移校正(非旁路)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我是 Paul 的同事。 我们已经尝试了有关直流偏移校正的所有设置、但这对问题没有影响。  

    您分享的数据表草稿对我们帮助很大、因此感谢您:

    我们发现冻结和禁用 IL 引擎似乎可以防止/解决此问题。 但是、我们还没有从数据表中准确了解 IL 发动机是如何导致我们的问题的。

    (仅冻结 IL 发动机似乎会产生另一种效果、即每~17秒重复一次较大的脉冲。)

    我们的问题是否由 IL 发动机引起? (例如、考虑到 IL 发动机内部工作的问题时间周期(1.6秒、40毫秒)?)

    您能不能建议我们在直流耦合应用中应使用哪些设置来实现具有长直流周期和短脉冲的 IL 引擎?

    是否可以致电或讨论有关数据表草案的问题?

    此外、我还做了一些附带说明:

    • 数据表草案包含一整节双精度型内容(例如 、第48页和第93页的表8-15)
    • 通用寄存器4h 似乎是一个只写 W 寄存器(数据表指示 R/W)(可能也是1h、2h、3h 和5h 的情况)

    此致、

    Antwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antwan、

    我将关闭此帖子、因为我们正在将其与您脱机。

    此致、

    Jim