我需要对输入信号进行直流耦合。 能否将 INMx 用作外部差分放大器的基准?
或者、我是否可以简单地使用外部基准直流信号来驱动 INMx?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Grzgorz、
AFE5816不支持纯直流信号。 而当您在1V 的 VCM 处偏置 INP 引脚时、可以支持直流耦合。 INM 仍需要旁路电容器来滤除噪声。
同时、您需要根据数据表禁用 LNA 直流偏移校正电路、如所示:
谢谢!
9.3.2.4 LNA 高通滤波器(LNA HPF)
图60中的 LPF 电路是 LNA 的正负输入之间的低通传递函数。
LPF 会在 LNA 输入和输出之间产生高通传递函数、可用于抑制
传感器发出不需要的低频泄漏信号。 LNA 中的高通滤波器对于两个 CW 都是有效的
和 TGC 模式。 HPF 的有效转角频率由连接在 INMx 上的电容器决定
引脚。 在器件内部、INMx 节点上连接了一个10nF 电容器。 一个大电容器
(例如1 μ s)可 μF 外部连接到 INMx 引脚、以设置的低转角频率(< 2kHz)
LNA 直流偏移校正电路。 默认情况下、无需在 INMx 引脚上连接电容器。 更改为
禁用此 HPF、将 LNA_HPF_DIS 寄存器位设置为1。 该位将单位反馈缓冲器断电
连接在 LNA 的正负输入之间、如图60所示。 对于给定的 INMx 电容器
可使用 LNA_HPF_PROG 位对 HPF 的转角频率进行编程。 表3列出了 HPF 转角点
频率与通过各种 LNA_HPF_PROG 位连接到 INMx 引脚的 CINM_EXT 电容器的函数关系
设置。