This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:ADS7128示例代码

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957092/ads7128-ads7128-example-code

器件型号:ADS7128

嗨、大家好

我们是否有示例代码 来使用 ADS7128中的模拟输入通道测量 RMS 电压  

客户未按照数据表说明进行操作。  

谢谢

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、

    遗憾的是、ADS7128没有直接示例

    但 EVM 的 GUI 能够根据客户配置导出寄存器设置。 客户可以使用 GUI 将器件设置为所需的配置、导出寄存器内容以实现此目的、并使用该内容开发其软件。  

    我还建议在调试期间使用示波器。 此帮助提供了一个可视化检查以确认固件是否按预期运行  

    如果他们有其他问题、请随时发送电子邮件  

    此致

    Cynthia