This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8163:DAC8163内部基准下的默认输出

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961496/dac8163-dac8163-default-output-under-internal-ref

器件型号:DAC8163

尊敬的团队:  

关于 POR 后 DAC8163默认输出、  

在数据表中、我可以找到" 加电时、所有 DAC 寄存器复位为中标度代码、所有 DAC 通道的输出电压均设置为 VREFIN / 2伏特"

如果客户使用内部基准电压、加电后、我们可以看到 DAC 输出电压为0、因为没有基准电压(内部基准电压在默认情况下处于断电或断电状态)

然后、在启用内部基准电压后、我们可以在 VREFIN/OUT 端口上看到2.5V 输出。 在此状态下、DAC 输出电压是1.25V ( VREFIN /2)还是2.5V 输出(x2增益)?  

DAC 最大输入数据为0x7000或0x4000??  

 请告诉我您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8163默认禁用内部基准。 此外、加电时、所有 DAC 寄存器默认为中间代码、输出将根据传输函数而定  

    (DIN/2^n)* Vref *增益

    在内部基准模式下、增益将为2  

    因此、完整代码输出将为5V、中间代码将为2.5V

    DAC 数据是直接二进制数据、最大值为0xFFFF

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、  

    感谢您的评论。  

    还有一个问题。  

    在数据表中、

    DIN 范围为0至2 n–1。 对于 DAC8163、为14位 DAC。 输入范围为0至2^14 -1 (16383)、则最大数据为0x3FFF (十进制、16383)。

    这是误解吗?

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确、对于十六进制的14位、最大代码将为0x3FFF

    我的意思是针对相同的16位变体。 另外请注意、即使 DAC8163为14位、DATA_REG 为16位、最后两位无关。

    此致、

    AK