This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:寄存器写入故障

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905025/ads131e06-register-write-failure

器件型号:ADS131E06

客户遇到 ADS131E06问题。 他们报告说、他们满足 ADS131E06寄存器写入故障问题、故障率为20%。

如果 ADS131E06的配置失败、它将不会遵循 ADS131E06、也不会遵循 MCU。 这是随机的。 如果他们多次配置(几十次到几百次以上)、就会成功。

软件和硬件尚未修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、


    为了帮助进行调试、我需要更多信息。 我不知道该器件存在任何写入问题、因此您描述的问题可能与 SPI 相关、或正在进行某种类型的复位。

    您能向我提供有关他们如何测试此测试的所有信息吗? 它们是写入器件、然后读回寄存器吗? 他们是否读回所有寄存器以查看所有寄存器是否符合预期? 当它们遇到问题时、寄存器是否设置为随机值? 它们是否设置为接近预期写入的值? 或者它们是否已恢复为默认值?

    同样、这可能是 SPI 通信的问题、因此需要考虑很多因素。 我会让他们检查所有 SPI 时序(并将其与数据表中显示的时序进行比较)。 我还会让他们通过示波器查看 SPI 以验证通信、并看到线路上没有噪声。 如果寄存器值恢复为默认值、我还会检查是否意外发送了复位。 此外、我还会检查电源和接地是否干净、并且没有任何毛刺脉冲或欠压条件。

    仔细查看我的评论、与客户核实并发帖。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您撰写这篇文章已经有一段时间了、我想检查一下您是否进一步了解了这一点。 在我的上一篇文章中、我确实给出了一些有关 SPI 通信的建议、并询问了一些更多信息。

    希望这个问题已经得到解决。 我现在将关闭此帖子、但如果需要更多关注此问题、请发帖、我们可以继续处理此问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    客户已找到根本原因、与我们的 ADC 无关、谢谢。