This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC 输出电压计算

Guru**** 2504935 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905658/dac3484-dac-output-voltage-calculation

器件型号:DAC3484

您好!

关于 DAC3484的输出电压计算、我有两个问题:  

第57页、第58页在数据表中、使用4:1阻抗比变压器驱动双端接50 Ω 的电阻。 针对这个配置计算的 DAC 输出的 Vp-p 为:

VOUT= 20mAx 100Ω= 2V

VOUTN = 0mAx 100Ω= 0V

VDIFF= VOUTP–VOUTN = 2 Vp-p

在变压器之后(阻抗比4:1 ->电压2:1)、电压将为1 Vp-p

我的问题是、2Vp-p 似乎超过了–0.5至0.6V 的 DAC 输出顺从范围。 是否可以接受?

同样、对于第57页、58页、如果我将 DAC 输出电压的计算标准化、它将是 VDIFF=IFS x RL。

我在 DAC 数据表中找到了另一个计算方法、即模拟器件:

www.analogue.com/.../AD9122.pdf

(AD9122、第47页、48页)->此处的计算是 VDIFF=IFS x RL x 2。

这让我很困惑、我不确定应该选择哪种方法。

这里的另一个来源谈到了同样的东西(与 DAC3484的变压器配置相同)、通过1:1互调器、它们计算的是1 Vp-p 而不是 DAC3484数据表中声明的0.5 Vp-p:

www.analogue.com/.../MT-019.pdf

(DAC 接口基础知识- MT-019、第4页)

请帮帮我。

提前感谢、

BR

XIN