This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:模拟输入引脚泄漏电流最小值与放大器;最大值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915207/ads7951-q1-analog-input-pin-leakage-current-min-max

器件型号:ADS7951-Q1

大家好、

模拟输入引脚的最小值和最大值是多少?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    由于此参数不在产品数据表中、因此我们将无法提供这些值。  但是、根据我们在图43的数据表中看到的以及我们对规格的了解、我们可以做出一些假设、以帮助客户。   

    首先、如图43所示、泄漏电流为单极、不以0为中心。  因此、虽然典型值通常表示1个标准偏差或大约68%的单元、但我们无法直接了解仅此数据表规格中值的含义、 因此、无法直接预测泄漏的传播范围、这有助于我们将其估算为最小值/最大值  因此、我们认为、一个很好的保守估计将是典型值的+/-30%。

    其次、如图43所示、虽然泄漏电流随温度呈指数级增长、但它不会每10C 加倍、这表示基于标准二极管的泄漏电流。  这与这个问题不太直接相关,但我们认为应该注意到这一点。