Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4149EVM
你(们)好
ADS4149 VCM 在上电后不稳定、从0.9更改为0.4V、仍然不保持0.95V、这是什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4149EVM
你(们)好
ADS4149 VCM 在上电后不稳定、从0.9更改为0.4V、仍然不保持0.95V、这是什么情况?
这意味着 VCM 仅对 INP 和 INM 系列使用偏移100欧姆、AVDD 为1.8V
此致、
Charlie
Charlie、
网络上是否存在连接到 VCM 的其他负载? DRVDD 的电压是多少? 您能否发送原理图?
如果您使用100欧姆串联电阻器将 VCM 连接到 INP 和 INM、则如果移除这些电阻器、ADC 输出的 VCM 会得到多大的电压?
此致、
Jim
您好、Jim、
感谢您的回复! 原理图。
顺便说一下、我移除了串联电阻器 R1和 R2、准备好了。
谨致问候、
Charlie
Charlie、
查看原理图后、您似乎要将外部0.95VA 电源网连接到 ADC 上的 VCM 引脚。 是这样吗? 如果是、则需要移除该电流、因为 VCM 是输出。
如果这只是一个没有连接到电源轨的网络名称、那么在移除 R22、R23、C32和 C141的情况下、该读数的电压是多少?
此致、
Jim
您好、Jim、
0.95VA 仅为网络名称
此致、
Charlie
Charlie、
移除 R22、R23、C32和 C141后、该网络的电压是多少?
此致、
Jim
您好、Jim、
删除 R22、R23、C32、C141、VCM 后仍然不稳定。(0.26~0.67V)
我有一个问题、即 VCM 是否需要写入寄存器命令、通常情况下、VCM 输出应改变上电
我发现 addr=03H/Data=03H、VCM 为1.1V、电压稳定、我不知道为什么需要控制 VCM?如何 生成 VCM
图70. 寄存器地址03h 高性能模式1
位7-2始终写入0
位1-0高性能模式1:高性能模式1
00 =复位后的默认性能
01 =请勿使用
10 =请勿使用
11 =为了在采样时钟和输入信号频率范围内获得最佳性能、请设置高性能
模式1位
此致、
Charlie
Charlie、
我有一个 ADS4149EVM 板、并在相同条件下对其进行了测试、但我看到的结果不相同。 我在电路板上电以及高性能模式打开和关闭时监控了 VCM、但它在所有测试条件下都是稳定的。
这意味着您拥有的器件很有可能在某种程度上损坏、这会导致 VCM 在上电时不稳定。
此致、
David
尊敬的 David:
感谢你的答复。
请关闭此问题。
谢谢
Charlie