This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:支持软件 ADSxx53EVM-PDK

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919944/ads8353-support-software-adsxx53evm-pdk

器件型号:ADS8353

您好!

我们购买了两    个 ADSxx53EVM-PDK,在安装应用软件后,应用程序挂起,并显示消息“正在加载应用程序”。 我的计算机运行 Windows 10 Pro 版。

我需要能够运行软件来进行一些测量、以评估我们将使用 ADS8353器件的设计的器件。

此致、

-Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    如前所述、当我尝试运行"setup.exe"时、显示屏上会显示以下内容、但未完成设置。 我实际上有目录、但它只有-English.rtf、但它没有完成设置。

    此致、

    -Ali

    ..\ConfigInfo.cpp(3387):InstallerError 11006
    显影器错误。 在您的 ini 文件中找到以下错误:
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0007 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- German.rtf
    2.找不到指定文件:[files] License2TextFile0010 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Spanish.rtf
    3.未找到指定的文件:[files] License2TextFile0012 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- French.rtf
    4.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0016 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Italian.rtf
    5.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0017 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Japanese.rtf
    6.找不到指定文件:[files] License2TextFile0018 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Korean.rtf
    7.找不到指定文件:[files] License2TextFile2052 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议-简化版 Chinese.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0007 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- German.rtf
    9.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0010 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Spanish.rtf
    10.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0012 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- French.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0016 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Italian.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0017 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Japanese.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0018 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Korean.rtf
    14.找不到指定文件:[files] License2TextFile2052 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议-简化版 Chinese.rtf

    更正 ini 文件并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8353

    您好、再说一次、

    如前所述、当我尝试运行"setup.exe"时、显示屏上会显示以下内容、但未完成设置。 我实际上有目录、但它只有-English.rtf、但它没有完成设置。

    此致、

    -Ali

    ..\ConfigInfo.cpp(3387):InstallerError 11006
    显影器错误。 在您的 ini 文件中找到以下错误:
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0007 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- German.rtf
    2.找不到指定文件:[files] License2TextFile0010 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Spanish.rtf
    3.未找到指定的文件:[files] License2TextFile0012 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- French.rtf
    4.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0016 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Italian.rtf
    5.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0017 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Japanese.rtf
    6.找不到指定文件:[files] License2TextFile0018 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Korean.rtf
    7.找不到指定文件:[files] License2TextFile2052 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议-简化版 Chinese.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0007 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- German.rtf
    9.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0010 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Spanish.rtf
    10.找不到指定的文件:[files] License2TextFile0012 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- French.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0016 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Italian.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0017 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Japanese.rtf
    未找到指定的文件:[files] License2TextFile0018 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议- Korean.rtf
    14.找不到指定文件:[files] License2TextFile2052 = F:\ADS835x EVM V3.1.9\Volumes\license\nI 已发布许可协议-简化版 Chinese.rtf

    更正 ini 文件并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很遗憾听到您在安装 ADS8353软件时遇到问题。  请参阅 ADSxx53EVM-PDK 用户指南中的第5.2.X 节和第6节、并告知我们您拥有的硬件版本。  请告诉我们您在哪个步骤得到了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我能够安装(不确定是否缺少任何内容)软件、但当我尝试运行应用程序时、它会"挂起"、应用程序主页始终不在屏幕上、无法将其移入! 附件是一个屏幕快照。 正如我提到的、我的操作系统运行的是"Wndows 10Pro"。 用于数据转换器的 EVM 硬件显示 EVM 版本 C、而控制器(USB 采集卡)显示版本 C1。

    感谢你的帮助。 我真的卡住了、无法执行任何测试。

    此致、

    -Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    不幸的是、屏幕截图没有显示。  您可以再尝试发送一次吗?  不喜欢提问、但如果更改屏幕分辨率、您是否能够在屏幕上获取 GUI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将再次重新发送屏幕快照。 我的屏幕分辨率设置为最大可用值。

    此致、

    -Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将屏幕显示更改为较小的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    最近、许多公司一直在阻止访问 USB 上的主存储类、以防止病毒和恶意软件。  您是否有此类限制?