This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:55pF 采样电容器电荷

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921264/ads8866-55-pf-sampling-capacitor-charge

器件型号:ADS8866

大家好、

我们的客户希望确认 每次转换后55pF 采样电容器是否已放电、或者在 ADS8866的新采样开始时、它是否仍保持先前采样中的电荷?  

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    在大多数 SAR ADC 中、采样电容器通常复位为不同于之前的转换值。  这通常是原始 SAR 设计中的 VREF、GND 或 VREF/2。  与原始器件相比、现代 SAR 使用更高级的复位和 CDAC 拓扑、因此它很可能是一些不同级别的组合。  

    请注意、如果您询问此问题以帮助确定您的输入驱动器要求、我们通常建议使用最坏情况分析、在转换之间将采样电容放电至 GND 或 VREF/2。  如果采样电容重置为更接近先前转换的值、这将提供保守的估算、但这将是一个稳健的设计。

    有关 SAR ADC 驱动理论的更多信息、请观看以下 TI 高精度实验室视频:  https://training.ti.com/node/1139106?context=1139747-1140267-1128375-1139106