This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:无法通过连接的 USB 电缆连接计算机

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944002/ads127l01evm-failed-to-connect-computer-by-the-attached-usb-cable

器件型号:ADS127L01EVM

我已经安装了所有软件和设备包、但仍然无法通过连接的 USB 电缆将板连接到计算机。 此外、我遵循了用户指南中的步骤、我确定我完成的所有准备工作都正常、并且照明 D4也被点亮。 "未连接的硬件"也显示在软件底部。 那么、您能给我一些建议来帮助我吗?

非常感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengdong、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    该错误可能是由硬件或驱动程序错误引起的。

    请确认 ADS127L01EVM 已配置为默认跳线设置。

    圈出的跳线接头应保持开路(无跳线):

    如果所有跳线都正确、则驱动程序可能无法加载。  连接 USB 电缆且 ADS127L01EVM 通电时、请检查设备管理器以确认已加载 TivaWare - Generic Bulk Device 驱动程序。

    如果未显示以下驱动程序,则您可能需要在 Windows PC 上具有管理员权限才能正确安装驱动程序。  

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith Nicholas、
    非常感谢您的回答和建议。

    我检查了我使用的电路板、并确认它已正确配置了默认跳线设置。
    此外,我还卸载了驱动程序,并使用管理员权限再次安装了这些驱动程序。 当我在 PC 上连接该板时、它已将该板识别为通用大容量器件、但它显示"未安装该器件的驱动程序。 (代码28)'。
    我多次尝试卸载和安装驱动程序,但这个问题仍然存在,所有安装程序都是从官方网站下载的。 此外、我还尝试了另一台 PC、此问题再次出现。

    此外、我的 PC 的系统版本是 Windows 10 1909、这也许是发生这种情况的关键。

    谢谢、

    Chengdong Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengdong、

    尝试将 EVM 板连接到另一个 USB 端口。  这有时会强制正确安装驱动程序。  如果不起作用、请进入设备管理器并手动安装驱动程序。

    您可以右键单击通用批量设备、选择"更新驱动程序"、然后浏览到硬盘驱动器上的驱动程序。  如果安装到默认位置、您应该在此处找到它:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\usb_dev_bulk.inf

    再次确保在执行此手动驱动程序安装时具有管理员权限。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    非常感谢您的帮助和极好的建议、我已经在您的帮助下解决了这个问题。

     再次感谢你。

    Chengdong Chen