This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:当温度低于-14℃时工作异常

Guru**** 1947850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941846/ads7052-works-abnormally-when-the-temp-is-lower-than--14

器件型号:ADS7052

大家好 、

我的 ℃使用 ADS7052IRUGR、发现当温度低于-14 μ s 时、它工作异常。

测试 环境:温度计 盒、可将温度保持 在-25℃~0℃

测试方法:向 ADS7052的输入端提供2.048V 直流信号、然后通过 FPGA 读取 ADC 输出值。

Sch:


测试结果:

       ℃已确认输入电压(2.048V)、DVDD (3.3V)和 AVDD (3.3V)在温度范围内(-25℃~0 μ A)均正常。

℃、当温度低于-14 μ s 时、ADS7052的输出异常。 您可以看到结果仅为600和0.311V...

 温带箱中的温度/℃ 实际输入电压/V 从 ADC 输出读取结果 计算的输入 电压/V
5. 2.048 2742. 2.024.
0 2.048 2748. 2.025.
-5. 2.048 274F 2.027.
-10 2.048 2751. 2.027.
-14. 2.048 600 0.309
-18. 2.048 606 0.311
-23. 2.048 608 0.311

ADS7052似乎异常。 请就此提供一些建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    ADS7052在-40°C 至125°C 的宽工作温度范围内完全额定运行、因此系统中可能会出现其他情况、从而导致这些重大的性能变化。 设计中是否可能存在很大的湿度或任何其他因素?   

    客户是否已探测 SPI 接口以验证通信是否正常?  什么是驱动 ADC 的输入、输入电压在 TP21上、采样率是多少?