This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:散热焊盘不需要连接到 GND、是吗?

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937409/ads1283-thermal-pad-does-not-need-to-tie-to-gnd-does-it

器件型号:ADS1283

通常、散热焊盘需要连接到电源平面以 实现散热和性能。 但在数据表中、"不要以电气方式连接散热焊盘"。 因此、我们只需将引脚悬空并连接到未连接到 GND 或电源的热平面。 是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yansheng、

    没错。

    ADS1283是一款低功耗器件、无需散热器即可散热。 本例中的散热焊盘仅为将 IC 焊接到 PCB 提供额外的机械稳定性。