主题中讨论的其他器件: DAC80508
你(们)好
我正在尝试为医疗激光应用制作电流信号源、以生成精确的任意波形。 我发现 DAC80501和 DAC 80508电流源应用非常适合我的项目。 但是、我不熟悉这一点、想问这两个 DAC 是否能够 生成至少20Hz 的锯齿波和 kHz 频率的正弦波?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
尽管 SPI 以50MHz 的频率运行、但 DAC 的稳定时间会限制您忠实再现正弦波信号。
对于 ¼ μ V 至¾ μ V 标度和¾ μ V 至¼ μ V 标度趋稳至±2 LSB 的情况、稳定时间为5uS。 将其添加到您的 SPI 事务时间中、您可以公平地了解您可以生成的最大信号频率。 当然、这假设方波信号 的刻度为¼ μ V 至¾ μ V。 对于正弦波、正弦点的间距会比较近、稳定时间会更短。
因此、为了进行计算、您需要从数据表中添加以下值以获得 DAC80501的更新速率。
请注意、在时序图中、尽管我们需要24个时钟用于单个 SPI 帧、但第一位的前半部分和最后一位的后半部分具有 tSYNCS 和 tSYNCH 表示的特殊时序要求。
一个 SPI 帧的总接口时间将是 23* Tclk + tSYNCS + tSYNCH + tSYNCHIGH = 23*20 + 13 + 10 +160 = 643nS
DAC50501稳定时间为5uS、因此总时间为5.643uS
更新速率为1/5.643 = 177KSPS
因此、对于20kHz 正弦波、这应该是可以的、但对于100kHz、我不建议这样做。
我能否建议使用我们的 MDAC 系列器件生成100KHz 正弦波的替代器件、这些器件具有非常低的稳定时间要求?
此致、
AK