This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501是否可用于任意波形生成?

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933021/dac80501-can-dac80501-be-used-for-arbitrary-waveform-generation

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件: DAC80508

你(们)好

我正在尝试为医疗激光应用制作电流信号源、以生成精确的任意波形。 我发现 DAC80501和 DAC 80508电流源应用非常适合我的项目。 但是、我不熟悉这一点、想问这两个 DAC 是否能够 生成至少20Hz 的锯齿波和 kHz 频率的正弦波?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20Hz 锯齿不应成为 DAC80501或 DAC80508的问题。

    对于正弦波、您看到的频率是多少? 是否有失真规格?

    您是否对正弦波中需要多少个点有一定的了解?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    正弦波应编程为20kHz - 100kHz。 如果我使用50MHz 时钟,在100KHz、20点的频率下,1个正弦波应采样多少个点?  

    此致

    :)μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管 SPI 以50MHz 的频率运行、但 DAC 的稳定时间会限制您忠实再现正弦波信号。

    对于 ¼ μ V 至¾ μ V 标度和¾ μ V 至¼ μ V 标度趋稳至±2 LSB 的情况、稳定时间为5uS。 将其添加到您的 SPI 事务时间中、您可以公平地了解您可以生成的最大信号频率。 当然、这假设方波信号  的刻度为¼ μ V 至¾ μ V。 对于正弦波、正弦点的间距会比较近、稳定时间会更短。

    因此、为了进行计算、您需要从数据表中添加以下值以获得 DAC80501的更新速率。

    请注意、在时序图中、尽管我们需要24个时钟用于单个 SPI 帧、但第一位的前半部分和最后一位的后半部分具有 tSYNCS 和 tSYNCH 表示的特殊时序要求。  

    一个 SPI 帧的总接口时间将是 23* Tclk + tSYNCS + tSYNCH + tSYNCHIGH = 23*20 + 13 + 10 +160 = 643nS

    DAC50501稳定时间为5uS、因此总时间为5.643uS

    更新速率为1/5.643 = 177KSPS

    因此、对于20kHz 正弦波、这应该是可以的、但对于100kHz、我不建议这样做。

    我能否建议使用我们的 MDAC 系列器件生成100KHz 正弦波的替代器件、这些器件具有非常低的稳定时间要求?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、一个很好的答案对您有很大帮助。  

    此致