This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:有关 ADS52J90输入和代码资源的问题。

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933546/ads52j90-questions-about-ads52j90-input-and-code-resources

器件型号:ADS52J90

您好!

我对 ads52j90数据表有一些疑问。 我想将 ads52j90数据转换器的8通道输入模式用于超声波应用、ADC 需要4个输入引脚用于一个通道、我不知道如何正确设置模拟 ADC 驱动器。

在数据表第84页的表40中、"外部短接"是什么意思?   

顺便说一下、您是否有有关 Verilog 语言中 ads52j90的代码资源? 你可以告诉我吗?

谢谢!

ZC Rong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为 ADS52J90器件内部有16个 ADC

    每个 ADC 可以连接两个输入 INPn 和 INMn、

    在您的案例中、

    请查看数据表第39页的表8、

    您可以使用"ADC1和 ADC2的平均值"、然后将平均值计算数据发送到 DOUT1 (通过平均值计算获得更好的 SNR 结果)

    接下来使用 "ADC3和 ADC4的平均值"、然后将平均值计算数据发送到 DOUT2

    等等。

    在这种情况下、您需要进行一些硬件连接

    例如:请将 INP1和 INP2 (对于 ADC1)、INP3和 INP4 (对于 ADC2)全部焊接为您的单个 INP 输入

    另外 、请将 INM1和 INM2 (用于 ADC1)、INM3和 INM4 (用于 ADC2)全部焊接为单个 INM 输入

    在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro_v5.00\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples 中

    目录中、您可以使用这些代码(但在 Verilog 中不能)并在代码上为您修改它们。

    谢谢!