This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:关于 GND 布局和 VDD 设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933287/ads1247-about-gnd-layout-and-vdd-design

器件型号:ADS1247

●GND 布局
在其他公司的 ADC 文档中、系统 GND 布局过程解释如下。
(1)将 ADC 放置在 AGND 平面上。
使用低阻抗 GND 层连接 ADC 的 AGND 引脚和 DGND 引脚。
(2)将 MCU 和其他数字 IC 放置在 DGND 平面上。
(3) AGND 平面和 DGND 平面之间的连接点应位于 ADC 和 MCU 之间、或靠近电源电路。

在您的公司中、建议使用哪一个 GND 连接点?
在 ADS1247数据表(图123)中、GND 平面连接点位于 ADC 和 MCU 之间。 它不靠近电源电路(电源生成)。

●VDD 电路设计
在其他公司的材料中、系统电源电路设计过程解释如下。
您对这些要点有何看法?
(1)模拟电源
   为 ADC 电源准备专用电源(AVDD 引脚、DVDD 引脚)。
   由 ADC AVDD 引脚和 DVDD 引脚之间的铁氧体磁珠隔开。 ‥μ A
(2) 数字电源
   为 MCU 和其他数字 IC 准备专用电源

使用铁氧体磁珠隔离 AVDD 和 DVDD 引脚是否可以提高 ADS1247的性能?
R-C 滤波器而不是铁氧体磁珠呢?

●关于模拟电源和数字电源的分离
关于模拟电源和数字电源的分离、
如果每种电源都使用专用电源、则会增加成本。
因此、我将在设计中考虑以下电源。
5V LDO→数字电路(仅适用于数字电路的电源)
↓μ A
→R-C 滤波器→模拟电路(模拟电路的电源)
R:约为10欧姆
您对此有何看法?
您能否根据您的建议进行放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常建议将 AGND 和 DGND 连接到尽可能靠近 ADC 的位置。 MCU 应连接到 ADC 和 MCU 之间的 DGND。 图123只是显示系统中组件的方框图。 放置并不意味着是字面量。  

    AVDD 和 DVDD 可由单独或同一电源供电。 我不建议在电源路径中使用任何电感(包括铁氧体)。 我们通常建议将大容量电容器放置在靠近源极(1-10uF)的位置、并在器件电源引脚附近放置一个小电容器(10nF)。 RC 滤波器在实践中应该可以、但我认为没有必要。