This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70504:通过 SPI 读取无效的器件 ID。

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164006/dac70504-reading-an-invalid-device-id-via-spi

器件型号:DAC70504

我有少量 DAC70504器件似乎在通过其串行接口报告无效器件 ID。 请求器件 ID 的驱动程序可与其他 DAC70504器件配合使用、并且已使用示波器直接查看芯片发送的串行流量。 为器件供电的电源看起来稳定且电压合适。 串行接口的时钟频率范围为5MHz 至15MHz、结果相同。 此外、已验证来自其他器件寄存器的写入和回读是否正常工作。

根据数据表、预期器件 ID 将位于寄存器0x01中、高字节为0x14、低字节为0x17。 ( RSTSEL 设置为0的14位4通道器件)。 然而、问题芯片从寄存器0x01返回一个0x88的高字节和一个0x17的低字节。  

唯一的另一个奇怪之处是、在设置为与其他芯片相同的电压时、受测最严重的芯片具有一个输出大约比其余通道低0.1V 的通道(由寄存器读回确认)。

有人能告诉我 设置可能出什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    具有正确器件 ID 和错误 ID 的器件之间的器件标识是否不同?  

    我将与我的团队一起查看是否发布了包含您正在读回的器件 ID 的器件。  

    您提到的器件的单通道电压是否比其余器件的0.1V 低、且器件 ID 正确或不正确? 不同输出上是否有不同的负载?  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确和不正确的器件都具有相同的标记"70504 TI93J P1JJJJ"。

    不同输出上的负载应与连接到同一电路副本时相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    谢谢你。 器件是否会看到不同的输出电压、 其中一个器件的器件 ID 是否正确或不正确?

    我将向您发送一个 e2e 朋友请求、以便我可以向您发送有关 订单详细信息的私人邮件。  

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的输出电压来自 ID 不正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 有机会、您能为我做另一项测试吗? 请启用内部基准并测量其中一个器件上的输出电压、并告诉我结果。  

    您提到少量器件看到的器件 ID 不正确。 您是否有正确与错误的估计数量? 我想了解这个问题的严重性。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时错误的数量是每批20个中的5个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将根据我们的电子邮件通信将其标记为已解决。  

    最棒的

    Katlynne