Other Parts Discussed in Thread: ADS7825
您好!
我已将 ADS7825 (并行模式)与 AT90USB1286微控制器连接、并且能够从 ADS7825获取16位数据。
但我遇到了一个奇怪的问题、让我解释 一下我所做的:我使用了通道0、并且将通道接地。
现在、我已经从函数发生器(由 Agilent 技术制成)中提供了2V 电压、我得到了1.995V 电压、这对我来说没问题。
在这之后 、我 删除了函数发生 器、给定2V 至通道0 (ADS7825的通道0)、该信号来自放大器(基于 LM324N 的仪表放大器后跟差分放大器)、现在我将获得1.5V 至2.2V 的变化电压。 我没有得到恒定电压。 现在、我移除了放大器并检查了放大器输出是否 为2V、嗯 、它提供2.018V (使用基于 Fluke 的 DVM 进行测量)。
我 不知道问题在哪里。 我认为代码没有问题、即使在放大器中也能正常工作 、并且所有接地端都连接到同一接地端。
有人可以 为我提供解决方案吗?
抱歉我英语不好。