请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS41B49EVM 我有两个硬件,一个是 ADS41B49EVM、另一个是 TSW1405EVM。 我已经安装 了 ADC SPI 和 HSDC GUI。 但是,我给时钟(20Mhz、Vp-p1.5V)和给 J6提供正弦波(50MHz、1dbm),我在 GUI 上看不到任何东西。
您能告诉我 如何同时使用硬件和 ADS41B49EVM 所需的最小信号吗?
谢谢!