This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54J40 JESD204B 链路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765290/ads54j40-ads54j40-jesd204b-link

器件型号:ADS54J40

设计。

已在 ADS54J40上完成开发。

有时、JESD204B 链路在现场测试期间挂起。

JESD204B 链路为何断开?

我想使用 PRBS 测试进行检查。

如何在 ADS54J40的 JESD204B 测试模式中设置 PRBS 测试?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我已将您的问题转发给器件专家、我们很快就会再答复您。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    唯一可用的测试模式位于 JESD 数字页6900h、地址0x02h。 出现这种情况时、我建议您运行12个八位位组 RPAT 模式。 当链路挂起时、FPGA 会报告什么错误? 您是否满足了 SYSREF 的正确计时(设置和保持时间、共模电压)? 在这种情况下、同步是由 FPGA 保持低电平还是由切换保持? 恢复需要什么?

    此致、

    Jim