This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:在 ILA 序列期间建立链路失败

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J82EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772847/dac37j82evm-link-establishment-fails-during-ila-sequence

器件型号:DAC37J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J82LMK04828

大家好、我正在尝试在 DAC37J82和 FPGA 中的发送器之间建立链接

设置详细信息:

  • DAC37J82EVM 电路板
  • Xilinx VCU118演示板
    • JESD204 v7.2.1 IP 被实例化

  • JESD204B 子类1
  • LMFKS = 4、2、1、30、1
  • 1GSPS 采样率、250MHz 内核时钟、10Gbps 线路速率

我已经按照 DAC37J82数据表第107页上的设置步骤操作、当我从 DAC EVM 上的 LMK04828触发 SYSREF 时、我看到 DAC 中的 SYNCB 线路在置为有效和置为无效之间无限期切换。 我不是很确定原因、因为 FPGA 输出的 ILA 序列看起来很好、只要我知道、在这种状态下、DAC EVM GUI 会报告通道0 - 3的通道配置错误。

如果我选中 DAC EVM GUI 中的"Tx 不支持 ILAS"复选框、看起来效果会更好。 我可以在频谱分析仪上验证我在 FPGA 中生成的374MHz 测试音是否被 DAC 正确输出。

如果您能帮助您了解 ILA 序列为何会中断 JESD 链路的建立、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Branden、

    我们的一位专家正在审核您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan。 这是它所帮助的 EVM 的完整寄存器配置文件

    e2e.ti.com/.../DAC37J82EVM_5F00_setup.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登

    您似乎对 CGS 阶段有问题。 您是否检查了 GUI 的"警报和错误"选项卡中报告的警报?  在我看到的大多数情况下、FPGA 使用的 LMK04828输出时钟具有错误的分频器。 GUI 设置基于我们在图形发生器板上使用的 Altera FPGA。 我在使用 Xilinx 电路板时注意到的是、该参考时钟通常与 Altera FPGA 有2倍的差异。 请参阅随附文档的第7.1节、了解有关正确设置分频器的帮助信息。

    如果这不起作用、请尝试使用 K = 20且 SYSREF 频率为6.25MHz 的设置。 这是我们的 GUI 在使用您的设置时使用的默认设置。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../1258.KCU105-HSDC-Pro-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的回答。 下面是 GUI 中报告的警报的屏幕截图:

    通道0 - 3存在链路配置错误(仅当未选中"TX 不支持 ILAS"时)、这使我相信问题是在 ILA 期间发生的。 我忽略通道4 - 7的错误、因为我禁用了这些错误、这是可以的吗?

    在时钟方面、我们使用2.5GHz 作为 LMK04828中的内部 VCO 频率、该频率经过10分频后到达 FPGA 的250MHz 内核(和基准)时钟。 Xilinx 文档(PG066)指出、内核时钟速率必须始终为串行线路速率的1/40。 幸运的是、这与您的帖子中所附文档中的表1一致、在线路速率介于9.8Gbps 和12.5Gbps 之间时、REFCLK 的线路速率乘法器为40。

    我还尝试按照您的建议将 K 设置为20、将 SYSREF 设置为6.25MHz、但遇到了与之前相同的链路配置错误。

    我必须纠正的 FPGA 侧配置的一部分是通道 ID 映射(例如、物理通道0进入 DAC 上的 JESD 通道3)。 我在 Xilinx JESD IP 中配置了通道 ID,以匹配以下内容:

    但不幸的是,这并没有解决我的问题。 是否还有任何其他通道配置参数我可能会丢失?

    谢谢、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登

    过去、我们在使用 SerDes 速率约为10Gbps 的 Xilnix 器件时遇到了问题。 作为完整性检查、您能否在串行器/解串器速率低于8Gbps 的情况下尝试设置?

    RBD 使用什么值? 只需确保它等于或小于您的"K"值。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、我更新了我的设置、以便 FPGA 参考时钟、内核时钟和 DAC 时钟都以125MHz 运行、从而使串行线路速率降至5Gbps。

    进行此更改后、我仍会在 DAC 报告的通道0 - 3上看到相同的链路配置错误警报。

    我的 RBD 值当前为30、等于我的 K 值(当我在 K = 20的情况下测试设置时、它被设置为20)。

    我感谢您迄今提供的帮助、并愿意尝试您可以考虑的任何其他步骤来解决此问题。 我会在最后告诉您我是否有任何突破

    谢谢、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登

    您能否发送 DAC GUI 每个选项卡的屏幕截图、包括 LMK 选项卡? 我将看到是否有突出的东西。 这比配置文件中的每个寄存器设置要快得多。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,你一定要来这里:

    e2e.ti.com/.../dac_5F00_gui_5F00_all_5F00_tabs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登

    我查看了您的配置文件、我看到了许多我不喜欢的东西。 为了简单起见、您是否可以使用连接到 DAC EVM J17的500MHz 外部时钟源运行、并使用快速入门选项卡中的 GUI 设置? 我不想使用 DAC PLL 或任何其他特性(NCO、混频器等)。 我想重点介绍如何使用最简单的设置启动和运行链路。 如果使用 GUI 设置、请确保使用 FPGA 中的通道 ID 0-3。 这些是 FMC 引脚 C2/C3、A22/A23、A26/A27。 和 A30/A31。 唯一需要更改的是 LMK CLKOUT 0分频器。 此外、确保 DAC 使用的所有 JESD 参数在 FPGA 中设置相同。 在正确配置 LMK 之前、请勿加载 FPGA 固件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_421_5F00_DAC_5F00_PLL_5F00_setup.pptxe2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_421_5F00_DAC_5F00_PLL_5F00_setup.cfgBranden、

    我使用具有外部125MHz 参考时钟的 DAC PLL 让您的设置运行到 DAC EVM 上的 SMA J17 (请参阅随附的文件)。 如果您需要不同参考频率的配置文件、请告诉我。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、我继续使用"快速入门"选项卡配置 EVM、并通过管道将500 MHz 时钟从 sig gen 传输到 J17、确保在完全配置 EVM 后正确配置 FPGA JESD IP。 我发现链路建立已成功完成、因此我开始更改 DAC 和 LMK 设置、以逐个匹配我所需的配置、从而找出问题所在。 从快速启动配置开始,仅进行以下更改,我在建立 JESD 链路方面观察到与所需配置相同的行为:

    如果未选中"Tx 不支持 ILAS"并启用了链路配置错误同步请求、则无法与 FPGA 建立链路。  如果我正确理解了这一点、如果未按照上图进行配置、DAC 将忽略链路建立的 CGS/ILA 阶段中的任何错误? 如果是这样、我很难从 FPGA 中找到 ILA 序列中的错误、这会导致链路建立。 下面是我从 Vivado 的 JESD IP 输出中转储的 ILA 序列图:

    参照本文件第16页,国际法协会的结构似乎是正确的: www.ti.com/.../slap159.pdf

    遗憾的是、我手头没有 JESD204官方规范的副本、因此无法验证配置数据是否正确、但在快速检查时、我可以挑选通道 ID 和每多帧的帧数。

    您是否能够在终端的硬件中复制此行为?

    谢谢、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息!

    今天、我成功地在 DAC 和 FPGA 之间建立了 JESD 链路、而 DAC 却没有忽视 ILA。

    密钥正在仔细检查 ILA 第二个多帧中的链路配置数据。 我能够找到 UG-01142第4-6页中详细说明的链路配置数据。 事实证明、有一些重要参数未设置、即 N、N'和 HD。 在 Vivado 的 IP 生成过程中、默认情况下无法设置这些值、因此我确保在加载 FPGA 位流后通过 AXI 手动设置它们。

    部分混淆也来自此 EVM 所需的通道重新分配。 我最初在 FPGA 和 DAC 侧反转通道顺序(通道0 ->通道 ID 3、通道1 ->通道 ID 2等)。 事实证明、我只需要在 DAC 上执行该通道反转、以解决原理图中的反转问题、并仅保留 FPGA 通道分配。

    感谢你的帮助!

    布兰登