大家好、
我对 DAC8771有疑问、因此我可以 提出以下数据表意见吗?
问题1.
数据表中 POC 寄存器说明中"30K 转 PBKG"的 PBKG 注释是什么?
问题2.
数据表中提到设置 POC 寄存器"1"使 DAC8771 变为 Hi-Z
转义高阻态的条件是什么?
这里要做的是控制输出电压、输出电流状态、并特意设置为高阻态或正常运行。
问题3.
在8.3.7中、数据表提到 "如果 VOUT 和 VSENSEP 引脚连接在一起"。
这是否意味着 VOUT 和 VSENSEP 引脚连接在一起而无需外部组件、或者是否需要15 Ω 串联电阻器?
此致、
Kai